This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于大功率负载的变压器驱动器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1224927/transformer-driver-for-high-power-load

主题中讨论的其他器件:SN6501SN6507

我正在寻找一种在我的设计中实施变压器驱动器的方法。 此处的主要问题是电压和电流要求。 该驱动器用于隔离57V 电压轨并驱动2.5A 的电流

 我已经将类似 SN6501QDBVRQ1的东西应用到设计中、这正是我想要的、但当然、根据前面提到的规范。

此致、

Anibal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anibal:

    感谢您的接洽和分享您的要求。

    我们的变压器驱动器产品系列中有三个不同的器件、即 SN6501、SN6505和 SN6507。 这些器件均无法自行满足您的要求、因为您的电压和电流要求高于器件的额定值。

    但是、您可以通过使用外部元件来提升电压和电流性能。 请参阅下面添加了外部 MOSFET 和 LDO 的原理图、以提高整个解决方案的电压和电流额定值。 请告诉我这是否对您有效、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao 先生、

    感谢您的回复。

    我说过我已经实现了  SN6501、意思是我要将其用于隔离式 CAN 接口。 我对电路的简单性很满意、不知道 TI 产品系列中是否有任何以类似方式工作的产品可用于更高功率的应用?

    关于您发布的电路:我已正确理解、所有电流都将通过 SN6505的 D1和 D2? 它不会饱和吗? 这些引脚的开关电流低于0.5A

    理想情况下、IC 应运行 MOSFET 的栅极、这样所有电流都将流经 MOSFET 而不是 IC。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anibal:

    抱歉、我实际上是想分享以下原理图、而不是我之前回复中分享的原理图。 以下使用外部 MOSFET 与 SN6505或 SN6507的原理图应支持您的应用要求。

    请注意、SN650x 是我们用于通过外部变压器隔离电源的唯一系列。 可能还有其他产品组会有满足您要求的其他解决方案。 我建议您将此问题发布到以下论坛、各团队成员可能会建议您考虑使用其他解决方案。 谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum


    此致、
    Koteshwar Rao.