This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6762:器件型号表示法

Guru**** 1120820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1222682/iso6762-part-number-notation

器件型号:ISO6762

您好!

我需要您的帮助来确定这两个部分之间的区别是什么。 我找不到"F"的含义。

 ISO6762DWR

ISO6762FDWR

 

另外,您能告诉我代码"Q"的含义是什么:ISO6762F DWRQ1

是否有任何文档说明了所有这些代码?

 谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    感谢您的提问。 F 表示器件默认输出为低电平、没有 F 表示默认输出为高电平。 Q 表示这是汽车级器件、Q1末尾指定它为1级。

    我们目前没有文档列出所有这些代码、但我们有一个  分解了器件名称主要部分的常见问题解答。

    此致、
    Darrah