This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760L:互锁功能

Guru**** 1937600 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6760L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1214769/iso6760l-interlock-function

器件型号:ISO6760L

大家好、

我无法理解这一点。 为什么互锁可以支持相反的极性? 我认为互锁是为了防止两个相邻通道同时产生输出。



谢谢

BRS


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian:

    感谢您的提问。 互锁功能是防止特定电机通道的高通道和低通道同时变为高电平。 例如、如果您参考下图、如果 INA_H 和 INA_L 由于某种原因变为高电平、ISO6760L 将识别故障、锁定并强制两个 OUTA 通道为低电平。 所有三个互锁对都是如此、这三个互锁对也被称为相邻通道对(INA_H/INA_L、INB_H/INB_L 和 INC_H/INC_L)。

    当数据表显示互锁可以支持相反的极性时、它指的是一种可接受的配置、其中一个相邻通道为高电平、另一个通道为低电平。 因此、例如、如果 INA_H 为高电平并且 INA_L 为低电平、则可将两个通道视为具有相反的极性。

    此致、
    Darrah