This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:适用于输入电压为12V/12V 的隔离器、输出电压为1.6A

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1206440/sn6507-suit-for-vin-12-v-vout-12v-isolator-vout-1-6a

器件型号:SN6507

你(们)好

我想调查一下电源模块、输入电压12v、输出电压12v、输出电流1.6A

XSN6507是否是正确的 解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的联系。

    SN6507支持0.5A 的最大输入电流。 这意味着当输入电压为12V 且输出电压为12V 时、最大输出电流将略小于0.5A。 如果输入可以来自24V、则当输出电压设置为12V 时、可以实现接近1A 的输出电流。

    如果客户仅需要1.6A、则 SN6507可能不是最佳解决方案。 如果是这种情况、您可以在电源管理论坛(下面的链接)上发布您的器件建议问题。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum


    此致、
    Koteshwar Rao.