This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763:VCC1和 VCC2使用不同的电压值

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1203251/iso6763-vcc1-and-vcc2-use-different-voltage-value

器件型号:ISO6763

您好、TI!

1. VCC1和 VCC2是否可以使用不同的电压值、例如 VCC1是5V、VCC2是3.3V?

2.如果 VCC 电压是5V、输入信号电压是3.3V、输出信号电压是否会跟随输入电压?

谢谢你。

此致、

Fariz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariz、

    感谢您的提问。 我按以下顺序回答了这些问题。

    1. 是的、只要 ISO6763的 VCC1和 VCC2处于数据表中列出的建议运行条件内、就可以使用不同的电压值。 有关更多信息、请参阅此 常见问题解答帖子。
    2. 输入和输出信号电压取决于施加到 VCC 的电源。 例如、如果向 VCC2引脚施加5V 的电压、输出信号也将在5V 的逻辑电平下运行。 因此、如果为了兼容性需要特定的信号电压、建议电源电压与信号电压类似。 要了解特定电源电压下的器件行为、您可以参考数据表中的电气特性表。  

    此致、
    Darrah