This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:CAN 总线通信错误

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1249435/iso1050-can-bus-communication-error

器件型号:ISO1050

您好、TI 专家!

我的客户现在正在使用 ISO1050。 过去、它们在一个 CAN 总线上使用一个主器件和十个从器件。

最近、他们希望在一个 CAN 总线上使用一个主器件和30个从器件、但失败了。  

测试结果:

结果是数据包的最后一部分、该部分是从其中一个从器件收集的。 黄线为 TX (ISO1050至 F280049)。 绿色线为 RX (F280049至 ISO1050)。 蓝色线是 CAN 总线上的差分信号。

您可以看到、在主器件信号发送后、所有从器件都会响应。 但蓝色信号的下降时间很慢。 最终、CAN 总线上有6个周期的错误信号。

是由于连接器和它们所用的屏蔽双绞线造成的吗? (线路上的电容值太大、以至于下降沿会变慢?)