This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:如何隔离 USB 周围的电源

Guru**** 1163510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1252580/isousb211-how-to-isolate-power-around-usb

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件:SN6505A

您好!

有没有 USB 隔离器等可以隔离 USB 周围电源的产品?
例如、LAN 通常使用隔离式直流/直流转换器或类似脉冲变压器的元件。

我想隔离以下几个方面
"输入:5V 1A -输出:5V 800mA"。

因为器件之间的 GND 电位差。 我正在考虑将隔离作为一种降低嗡嗡声噪声的方法。 如果有任何其他方法、请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的联系。

    TI 提供了许多隔离式电源解决方案、可以隔离输入电源并生成所需的输出。 SN650x 就是这样的器件系列、SN6505A 可在电流为1A 时接受5V 输入和5V 输出。 该器件还具有 EN 引脚、用于根据要求启用/禁用器件。

    有关更多详细信息、请参阅 SN6505A 数据表、有关支持1A 输出的变压器、原理图和 PCB 布局详细信息、请参阅下面的 EVM。 谢谢。

    https://www.ti.com/tool/SN6505AEVM


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔