This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T04:SN74LV1T04-Q1 输出是否可以进入高阻态模式

Guru**** 2579125 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574874/sn74lv1t04-can-sn74lv1t04-q1-output-go-into-hi-z-mode

器件型号:SN74LV1T04


工具/软件:

你(们)好  

请参阅数据表的第 7.3 节“我理解吗“  

当输入为高阻抗时、O/P 进入 Hi-Z 模式。

我的理解对吗?

我之所以问这一个问题、是因为:

我有一个 FO 接收器 HFBR2412TZ、工作电压为 5V  

它的 O/P 也以 4.7K 的电压脉冲高达 5V  

SN74LV1T04-Q1 在 3.3V 电压下工作  

在此情况下、O/P 在 3.3V 和 1.8V 之间摆动(不会变为零)

为什么会这样呢?

如果是高阻态输入、IN 阻抗的限制值应该是多少?

此致

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    强制输入进入 Hi-Z 状态不会使整个器件进入 Hi-Z 状态。  

    真值表在任何时候都不说明 Hi-Z 状态。 如果输入和输出端需要 Hi-Z、我推荐使用 SN74LV1T125 。

    此致、

    Josh