This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:通道间偏斜

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1586679/sn74avc32t245-channel-to-channel-skew

器件型号: SN74AVC32T245

您好的团队、

客户必须在 8 位视差信号上使用 1.8V 至 3.3V 电平转换器。 由于应用是视差接口、因此偏斜通道间偏斜对于通信至关重要。 考虑到开关特性、延迟最大为 4.4ns、最小为 0.5ns 这会导致 3.9ns、如果变化是通道间的、则不接受该值。 希望这种差异会因器件而异。

image.png

如果合适的器件不适合应用、请告知我。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,

    由于此部件早在 2004 年发布、我无法查看验证数据。

    0.5ns 不正确、通常会添加到最小值列中、因为我们无法放置零。

    请查看此 E2E 帖子中 Nirav 的答案。 并注意到、AVC 器件的典型最大偏斜为 250ps。

    此致、

    Josh