This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:内部 MOSFET 二极管电压降

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070383/sn74lvc1g08-q1-internal-mosfet-diode-voltage-drop

部件号:SN74LVC1G08-Q1
“线程:SN74LVC1G08”中讨论的其它部件

大家好,团队

  1. 请问 SN74LVC1G08的内部二极管电压降是多少?
  2. 此设备是否可以用作无电源设备?

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是硅二极管,因此它们的小电流大约为0.7 V。 有关详细信息,请参阅 IBIS 模型。

    所有输入和输出在关闭电源时都具有高阻抗,并可承受高达6.5 V 的电压