This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC74-SP:具有 TID 辐射数据的空间级逻辑和 D 型翻转器

Guru**** 1191000 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54AC14-SP, SN54AC00-SP, SN54AC02-SP, SN54LVC646A-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079817/sn54ac74-sp-space-grade-logic-and-and-d-flipflop-with-tid-radiation-data

部件号:SN54AC74-SP
线程中讨论的其他部件:SN54AC14-SPSN54AC00-SPSN54AC02-SPSN54LVC646A-SP

您好,

我正在查看您的太空级逻辑线路和门以及 D 型翻转式浮球,但我没有看到它们的辐射 TID 号。 您知道自己是否有任何额定电流为100krad 吗?

哪些逻辑设备具有可用的半径数据?

谢谢,

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/spaceguide 第23/24页所示,已经过辐射测试的无和门或 D 类翻转式挡板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,亚当,

    克莱门斯是正确的。 我们目前唯一进行辐射测试的逻辑门是:

    SN54AC14-SP 六路施密特触发反相器- QMLV TID 50 krad

    SN54AC00-SP 四向与非门- QMLV-RHA  TID 100 krad,最大 SEL 86 MeV-cm^2/mg

    SN54AC02-SP 四通路或非门- QMLV TID 50 krad

    SN54LVC646A-SP 八路总线收发器和寄存器- QMLV  TID 50 krad