This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1GU04:Pierce 门振荡器模拟的 SPICE 模型

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076686/sn74ahc1gu04-spice-model-for-pierce-gate-oscillator-simulation

部件号:SN74AHC1GU04
“线程:测试”中讨论的其它部件

TI 能否为我提供真实的香料模型来模拟 Pierce 门晶体振荡器。  GU04的 TI PSPICE 模型包含错误(maxICC 的值未定义)。  当我设置 maxicc=0.001A 时,模拟完成,但电路不会振荡。  相同的设计在构建时效果完美。  我需要一个真正的 SPICE 模型来测试因杂散电容而对去调的假设。  谢谢你,克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    您使用的行为模型不能用作线性放大器,而只能用作逻辑逆变器。

    产品文件夹中有一个加密的 HSPICE 模型,它包含所有必需的细节,但我担心我们没有一个可以发布的未加密的 pspice 模型,其中包括 MOSFET 参数,这是您在这种模拟中所需要的。 即使是一个好的模型,也不能保证您将在模拟模型中看到振荡。 这种电路很难模拟。