This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:技术咨询

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1080807/sn74avc32t245-technology-consult

部件号:SN74AVC32T245

您好,

如下所示 ,SN74AVC32T245ZKE 和 SN74AVC32T245NMJ 相互兼容?   

2. SN74AVC32T245NMJ,如果输入不使用,则应连接到 GND,,然后如何连接输出,浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    是的,这两种设备应该兼容。

    是的,输出可以保持断开状态,因为接地的输入将使输出过低(因此不浮动)。