This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:时钟频率为25MHz?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1086075/sn74lvc1g17-q1-usage-with-clock-25mhz

部件号:SN74LVC1G17-Q1

 大家好,团队  

能否验证 SN74LVC1G17QDCRQ1是否适合用于最大25MHz 的管理数据时钟(MDC 时钟)?

 数据表显示 ,SN74LVC1G17QDCWRQ1的工作频率高达100MHz,因此可能会超频,但在较低频率下使用它是否有任何问题?


谢谢你,  
德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney,

    此设备在25MHz 频率下运行时不会出现问题。  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢塞巴斯蒂安,感谢他的快速回应!

    谢谢你,  
    德拉尼