请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC07A TI 合作伙伴:
当 SN74LVC07ADR 具有 VCC 3.3V 电源,且 IOL 介于0.5A~10mA 之间时,您是否可以帮助确保 Tamb 25℃~85℃的最大 VOL VS IOL 曲线。
从数据表中,我只能找到保证的 MAX VOL 0.55V@IOL 24mA,但我找不到曲线。

巴西
切尼·孙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 合作伙伴:
当 SN74LVC07ADR 具有 VCC 3.3V 电源,且 IOL 介于0.5A~10mA 之间时,您是否可以帮助确保 Tamb 25℃~85℃的最大 VOL VS IOL 曲线。
从数据表中,我只能找到保证的 MAX VOL 0.55V@IOL 24mA,但我找不到曲线。

巴西
切尼·孙
只需使用线性插值;请参阅 [FAQ]输出电流为 X 或电源电压为 Y 时,输出电压(VOH 或 VOL)是多少?