我有几个输出引脚连接到 GPIO。
默认情况下,这些 GPIO 将电阻器上的电阻器打开至3V3。
VCC 连接至3V3。
我测试了输入针脚上的电压,该针脚没有连接到任何针脚,它们显示的电压略高于2V。
在这种情况下这是正常的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有几个输出引脚连接到 GPIO。
默认情况下,这些 GPIO 将电阻器上的电阻器打开至3V3。
VCC 连接至3V3。
我测试了输入针脚上的电压,该针脚没有连接到任何针脚,它们显示的电压略高于2V。
在这种情况下这是正常的。
CMOS 输入具有高阻抗,切勿浮动。 请参阅 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?
杰拉德:
如果您将输入保持未连接状态,则输入将处于浮动状态。 电压被称为“浮动”,因为它很容易受到附近信号和泄漏电流的影响,从而导致该输入引脚处的电压未知。 这就是为什么您在输入引脚断开连接时会读取其上的电压。 请参阅此常见问题 解答什么是浮动输入? 了解更多详细信息。
此致,
塞巴斯蒂安