请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1089929/sn74aup1t34-q1-vol-max-concern
部件号:SN74AUP1T34-Q1大家好,
我弹出了一个数据表问题。 我们正在使用SN74AUP1T34-Q1电压电平转换器,我正在尝试从6.3 部分了解VOH和VOL电平。 具体而言,可能存在问题的是此部分中的VOL (max)。
我们的具体设置是:VCCA上为1.8V,VCCB上为1.2V。 在VCCB输出上使用4.7K上拉电阻。 在我看来,对于我们的设置,我看的似乎是VOL (max)=VOL 0.3 (最大)=VCCB,对吗? 要使VOL (最大值)达到0.1V电平,是否需要将电流消耗降低到100uA以下?

谢谢!
Connor