This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204:工作电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1089982/txu0204-operating-voltage

部件号:TXU0204

各位专家,您好!

客户计划使用TXU0204执行电平转换。

 假设可以使用以下电源电压,这是否正确?

  • VCCCA=1.2V,VCCC=1.2V
  • VCCA=1.8V,VCCC=1.8V

7.7 开关特性,VCCA = 1.2 ±0.1V和7.9 开关特性,VCCA = 1.8 ±0.15V。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;两个电源在1.1 和5.5 V之间都可以有任何电压