This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G157:2:1 I2S Mux建议

Guru**** 1185760 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC157, SN74LVC2G157, SN74HCS157, TMUX1574, SN74LV4053A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090588/sn74lvc2g157-2-1-i2s-mux-recommendation

部件号:SN74LVC2G157
主题中讨论的其它部件:SN74AHC157,, SN74HCS157TMUX1574SN74LV4053A

大家好,

我的客户正在寻找2:1 I2S MUX,我找到 了SN74LVC2G157 和 SN74LV4053A

这些设备是否足以满足客户的需求(如下图所示)?

如果您有更好的解决方案,请告诉我。  

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2G157只有一个通道;最好使用SN74AHC157或SN74HCS157。

    像SN74LV4053A这样的模拟多路复用器工作正常;TMUX1574/5具有更高的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您的推荐!