主题中讨论的其它部件: SN7.4123万
大家好,我正在尝试使用 SN74LVC1G123作为持续接通时间发生器,将输入方波信号(~50 % 占空比)转换为频率相同且持续接通时间不变的脉冲信号(由R_EXT和C_EXT编程)。 我的输入信号来自逻辑逆变器,稳态频率可在1MHz至5MHz之间调整。 我曾经在 类似的项目中使用SN7.4123万,通过使用正确的R_EXT和C_EXT,我获得了相当稳定的准时。
但是,现在我正在使用 SN74LVC1G123 来节省一些PCB空间,我发现当输入信号频率高于2.5MHz时,接通时间是恒定的(~120ns)。 当输入频率在1MHz到2.5MHz之间时,接通时间会有变化,从1MHz时的140ns下降到2.5MHz时的120ns。 我正在使用的外部组件为REEXT=5.76K,CEXT=10pF,VCC为5.2V稳压。 R和C都是
我不知道为什么准时时间会在较低的频率范围内发生变化。 由于我的目标是在整个频率范围内实现相对稳定的正常运行时间,有人能告诉我 是否可以通过使用一些外部组件快速解决问题吗? 或者,如果我有使用类似产品,您是否可以建议使用相同包装和引脚的产品?
谢谢!