This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:未使用引脚的上拉或下拉电阻器

Guru**** 2529900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577092/txb0108-pullup-or-pulldown-resistor-for-unused-pin

部件号:TXB0108

你(们)好

我阅读以下有关未使用的针脚设置的帖子。

 https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/41.0868万

然后我有一个简单的问题。

 对于未使用的引脚,我是否需要上拉电阻器或上拉电阻器来连接VCCI或GND?

 如果需要,我们应该设置多少电阻? (或推荐值。)

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB具有CMOS I/O,因此您可以将输入直接连接至VCCI或GND。
    此器件具有输出阻抗为4 kΩ 的总线保持电路,因此您不应使用任何电阻器(它们可能形成分压器,从而阻止输入切换至所需状态)。