This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:输出阻抗,DOC电路

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245, SN74AVC16T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579892/sn74avc32t245-output-impedance-doc-circuit

部件号:SN74AVC32T245
主题中讨论的其它部件: SN74AVC16T245

您好,

我对SN74AVC32T245的输出阻抗有疑问。

请告诉我,当我们在高阻抗状态下使用Vcc=3V,IOH=12mA时,输出阻抗是多少?
另请告诉我输出阻抗的变化。

根据SCEA009B的应用说明,输出阻抗使用(VOH - Vcc)/IOH或VOL/IOL计算。
如果使用Vcc = 3 V和IOH = 12 mA进行计算,我认为输出阻抗将低于。
(3 - 2.3)/(-12 mA)= 58.3Ω Ω 和0.7 /12mA = 58.3Ω Ω
此高阻抗计算是否正确?

根据SCEA009b的图5,快速转换速率有一段时间处于低阻抗模式,在最后一个阶段返回到高阻抗模式。
SN74AVC32T245的这种情况是否相同?




此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有AVC设备都具有DOC。

    您可以从图1和图2中曲线的斜率导出输出阻抗。 无论如何,图5和常见问题7的描述列出了它们:

    Ω 状态下,输出RON从高阻抗模式下约50 Ω 到低阻抗模式下约30不等。 在 Ω 状态下,输出RON从高阻抗模式下约50 Ω 到低阻抗模式下约20不等。

    但为什么您要知道输出阻抗的确切值? 通常,重要的是您必须为负载的容负值充电的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji-san您好!

    我还向您当地的TI联系人发送了一封电子邮件,其中包含一些详细信息,但我也想在这里发表评论。 当输出从低变为高时,逻辑设备的输出阻抗不是恒定的。 您可以将其视为一个从Vcc (源)连接到输出(漏极)的PHET,并将栅极连接到0 V (为了进行高逻辑电平输出阻抗计算)。

    你的公式是正确的,你在图表上显示的东西看起来也是正确的,但是58.3 欧姆的计算不能给你瞬态的输出阻抗,它给你直流输出状态中的最大输出阻抗。

    遗憾的是,我们无法保证所有器件的特定输出阻抗-这可能会使某些器件从一个批次变为另一个批次,但是您可以确信不会超过您计算的最大值。

    您能告诉我们您为什么需要此值吗? 通常,阻抗与逻辑匹配是不必要的,如果我们了解更多信息,我们可能会提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys San,

    感谢您的支持。

    它们使用此设备来实现60MHz以上的时钟信号。
    如果输出互阻抗改变,信号完整性可能会降低。
    由于ARIA的安装受到限制,他们无法使用终端/转储电阻器。
    当它们以20欧姆的低输出阻抗进行同步化时,发生过冲和碳烟不足1V。
    在这种情况下,可能会违反接收器绝对最大额定值。

    因此,他们需要这些信息。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输出靠近GND或VCC时,DOC电路不使用低阻抗,以防止振铃。

    该模拟是否包括DOC电路?
    您是否使用实际设备进行了测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clemens:

    DOC电路备注包括在模拟中。
    他们将测试SN74AVC16T245。
    由于SN74AVC32T245仅为BGA封装,我们将测试SN74AVC16T245 TSSOP。

    此致,
    柳枝