This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:转换/缓冲

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/606019/lsf0204-translation-buffering

部件号:LSF0204

您好,

我询问以下电路:

我怀疑这是可能的,但希望得到确认。  两个问题:

1.此配置是否可以将1.8V电平转换为1.8V电平?

2.我知道,为了在切换速度方面获得最佳性能,VREF_B需要比B侧输出电压高1.0V (在本例中为2.5V)。  但是,数据表至少需要0.8V的净空。  在最小值下运行会对切换速度产生怎样的影响?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-只要您的参考电压保持至少0.8V的差值(V_B > V_A),您就可以按照绘制方式从1.8V转换为1.8V。

    1V至0.8V的变化不会导致速度变化。 最好为1V提供超出最低要求的净空。