请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CD74ACT74 大家好,
过去20年来,我一直在设计复杂的数字ASIC。 我开发了设计技术和设备,可在74 / 4000类似设备中使用,允许
使用这些器件的完全同步化设计。 同步启用的设计大大简化了设计流程和计时分析,同时提高了可靠性和可靠性。
这些设计是不受浮华干扰的。 这些技术和设备也可应用于FPGA,ASICS,完全定制IC等。它们有助于从离散设备迁移到FPGA,Asics,完全定制。
我在这个论坛中的建议是,德州仪器 (TI)在74/4000系列中增加了一些新器件,以使它们能够构建同步启用的系统。
由于我没有找到方法在本文中粘贴示意图,因此我发布了一个指向简短PDF文档的链接。
对于那些使用74/4000器件(非完全同步器件)进行设计的用户,甚至对于那些使用FPGA或ASIC进行设计的用户,阅读本文档可能会改变您设计系统的方式。
享受!
smathieu13@hotmail.com