主题中讨论的其他部件: TXB0108, TXS0108E
您好,
客户正在将 LSF0108用于从1.8V (SOC侧)到3.3V (LPC设备侧)的LPC应用。 LPC在SOC侧为推拉式,在设备侧为漏极开路。
LPC设备端的要求如下。
- VIH =2V最小值
- Vil =0.8V最大值
现在,客户示意图如下所示。 他们是否需要在两侧都有上拉电阻器? 关于如何达到更高水平的"输出高电压"和更低水平的"输出低电压",是否有更好的建议? Besdies, TXB0108或其他芯片是否是更好的选择?
谢谢!
Antony