This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:Vcc的多余功率消耗

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615589/txs0108e-excess-power-draw-on-vcc

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其他部件:TXB0108

您好,TI人:

我正在评估TXS0108E和TXB0108,在待机模式下,TXB比TXS消耗的电流大约多500uA。 这是否正确?或者我的芯片是否损坏?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Angela,

    这种行为实际上是这些设备所预期的。 TXS有两个内部10k上拉,不转换时通常会消耗电流。 TXB系列零件中有缓冲器,因此不会有这些内部上拉,因此它们不需要在您称之为"待机电流"时消耗这些电流。 我以前确实见过有人提出这个问题, 这个论坛帖子 应该能帮助你解决这个问题。

    如果这回答了您的问题,请点击绿色验证按钮,这样我们就知道我们可以帮助解决您的问题! 如果您有任何其他问题,只需将其发送给我们,我将努力为您解答。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是TXS还是TXB器件具有较高的电流消耗?
    请发送一个我们可以查看的示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nick,

    感谢您的回复,我所面临的情况似乎就是您所描述的情况。 如果TXS可以,TXB是否适用于我的应用程序?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿Angela,

    这真的取决于我从另一篇文章中看到你正在尝试使用I2C信号,正如前面提到的,漏极开路。 这使TXB成为该角色的不可选项。 如果这是用于另一个信号集,则您可以按照数据表规格使用TXB,因为它与TXS类似。 需要注意的一个主要问题是驱动器需求。 TXB只能提供约20uA的驱动器和小于70pF的容量负载。 我希望这能有所帮助

    如果这回答了您的问题,请单击下面的绿色答案验证按钮验证解决方案! 如果您还有其他问题,也可以随时发送。

    此致,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,原因是什么?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela,

    原因是两个芯片设计的协议不同,需要满足不同的需求。 您可以在支持 TXB和 TXS这两种体系结构的文档中找到有关这方面的更多信息。 这些文档中包含了我怀疑的所有您想知道的内容。

    如果这回答了您的问题,请单击下面的绿色验证按钮验证以下解决方案! 如果您对此主题有任何其他问题,请随时按我的方式发送给他们。 如果它们与其他主题有关,请将它们发布到新的主题,以便更好地组织我们的数据。

    此致,

    尼克