This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G04:振荡器电路

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3GU04, SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/630231/sn74lvc3g04-oscillator-circuit

部件号:SN74LVC3G04
主题中讨论的其它部件:SN74LVC3GU04, SN74LVC1GX04

你(们)好

我们的客户将 使用此器件进行晶体振荡器电路。

在以下文档中,建议使用无缓冲反相器。 因为缓冲反相器的增益较高且不太稳定。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/szza043/szza043.pdf

此设备是否为unbufferd类型? 还是缓冲类型?

如果是无缓冲类型,此设备是否可以与150MHz配合使用?

如果您有其他推荐的设备,能否告诉我? (我们需要多通道类型。 >3通道)

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无缓冲设备的名称中标有“U”。

    您可以在SN74LVC3GU04中获得三个无缓冲反相器。 (数据表中引用的3.3 V的最大tpd数为3.9 ns。)
    但是,最好使用SN74LVC1GX04。 其数据表说明了开环增益:

    要使用的确切电路是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复。

    我不知道确切的电路。 但是,他们说反馈电阻是1Mohm,电容器是7pF。
    对于具有晶体的150MHz振荡器电路,我们可以使用SN74LVC3GU04或SN74LVC1GX04哪种?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两种设备都可以在150 MHz频率下切换(如果VCC不是太低)。

    但对于150 MHz,您需要一个超音晶体,而标准电路不可能工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:

    谢谢!