This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G126:实际ICC值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/643268/sn74aup1g126-actual-icc-value

部件号:SN74AUP1G126
E2E逻辑论坛成员您好:
我能知道 此设备的实际ICC值吗?
测试条件是数据表中最差的情况。 VCC为3.6V,Ta=85C。
当然,我知道他们不能保证。
谢谢!
亚苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yasu-san,
    根据我大约一年前做的一项研究(模拟),在最高温度下,您应该会看到大约300 nA (错误,实际上是50 nA)。 但是,有些角落的外壳相当接近数据表规格900nA,因此您的设备最高可达800+NA。

    大多数AUP系列设备在25°C下的工作温度低于100 nA。

    **更新后,我检查了我们的表征数据,发现此设备在85°C和3.6V的温度下工作~50nA。  在25C时,设备的工作温度大约为5 nA **

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys-San,

    感谢您的快速回复。

    谢谢!
    亚苏·阿部