This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT32:与生命周期相关的产品信息

Guru**** 1083740 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/638685/sn74act32-product-information-related-with-lifecycle

部件号:SN74ACT32

与生命周期相关的产品信息

这是李荣赫(音译)教授的首席研究员。
Leoinnovision是韩国军队(陆军,海军,空军)和许多国防行业(韩华,ADD等)的PLM代理机构的正式EOL (报废)/过时零件经理
特别是,您的产品已用于开发由LIG NEX1制造的TACM (Torpede Acoustic Counter Measure)检测设备。
我们代表韩国国防部(国防部)检查系统部件上的EOL/状态信息。 明年,TCCM设备将投入使用。 因此,韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息,以维持设备的运行。

部件号:SN74ACT32DR
零件应用:TACM,CCA (视频分配放大器)

如果部件过时,我们的军队和韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息。
那么,您能为我提供一些有关该项目的信息吗?
我需要以下数据。

1.生产开始(发布日期/销售点开始日期):YYYY-MM
2.停止或未停止:Y或N
3.生产结束/预期EOL点:YYYY-MM (如果停止/将停止或计划停止)
4.销售结束:年-月(如果它将被终止或有销售计划)

如果该项目没有任何中断时间表,请告诉我。
韩国国防部将仅在研究和下一次购买时使用上述信息。

如果您有关于我和我的公司的任何进一步信息,请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joong-hyeok,

    您为什么继续提出相同的问题? 我的答案永远不会改变。

    我们没有计划停止我们产品组中的任何部件(标准逻辑),并且只要至少有一位客户购买设备,我们就不会计划淘汰该设备。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的不断帮助。

    首先,很抱歉我有太多问题。
    我们是韩国国防部的正式淘汰经理。 因此我们正在检查这些半导体的可用性,以便将来停产。
    您知道,许多CCA和半导体部件都用于密耳设备系统中。
    韩国军队的废弃零件问题很多。 因此,韩国国防部希望管理与停产信息相关的零部件详细信息,以防将来报废。
    这就是我在这个论坛上向你们提出请求的原因。
    因此,请了解这些问题。

    谢谢你。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将来,我会建议您编纂一个部件列表,并将其提供给您当地的TI代表-他们可以让TI中的合适人员为您检查,这将使所有相关人员的工作更快更顺畅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个与逻辑IC相关的EOL请求。

    那么,您能提供主管逻辑的韩国联系信息(电子邮件,电话)吗?

    在韩国网站上很难找到相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是TI韩国的TSR。

    这是我的联系人(roo.kwak@ti.com)。 请联系我,我可以跟进您的请求。 谢谢你。