如果TXBN0304用于单向应用程序(即数据仅从端口A流向端口B),则强上拉(即 1K欧姆)用于输入端(端口A)? 使用如此强的拉拔是否会导致TXBN0304损坏,或可能导致部件超时降级?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
事后看来,一个单向的水平转换器会更合适,但现在我们希望不必再旋转板。 因此,除非有TXBN0304的嵌入式替换件(我一直找不到),否则我们会一直尝试执行此操作。
我遇到的问题是,我在以太网交换机和CPU之间的RMII接口上使用TXBN0304s (请参阅下面的快照)。 这些部件在正常工作条件下工作正常,但当以太网交换机初始化时,它会在重置期间读取P0_RXD0和P0_RXD1 (下面是R251和R252)上的上拉和下拉带,以确定该总线的工作模式。 显然,由于 P0_RXD0上的电阻为20k (或更弱),TXBN0304将信号拉得太低 ,并且以太网交换机读取的操作模式错误。 (由于P0_RXD1被下拉,因此被TXBN0304压低不是问题)。 当我在P0_RXD0上更改为1k ohm上拉时,以太网交换机能够正确读取配置带并将RMII总线置于正确模式。 在 正常运行模式下,1k欧姆的上拉电阻似乎没有任何不利影响。
您是否发现此实施存在任何问题? 如果是,您对如何改进有何建议?