This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:有关驱动7段显示的查询

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595, SN74LV4T125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/657122/sn74hc595-queries-regarding-driving-7-segment-display

部件号:SN74HC595
主题中讨论的其它部件: SN74LV4T125

大家好,

我的一位客户打算使用SN74HC595驱动7段显示器。 以下是有关该问题的查询:

  1. 连续输出电流为+/-35mA,这是否意味着输出引脚可以提供源电流和汇电流? 哪一个是驱动7段 显示的首选项?

  2. Vcc 5V的高电平输入电压(最小值)是多少?

  3. 我相信,如果我用3.3V的微电压驱动输入引脚(SER,RCLK,SRCLK,SRCLR..),那么输出引脚(Qa到QH)电压将是Vcc,即5V。

 此致,

Harmeet

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hameet,

    首先,我们有一个专门涵盖此应用程序的参考设计,因此您可能需要回顾一下:  

    要单独回答您的问题:

    1.连续输出电流为+/-35mA,这是否意味着输出引脚既可以输出,也可以输出汇? 哪一个是驱动7段 显示的首选项?

    是的,每个输出都可以提供源电流和汇电流。  这些是平衡的CMOS输出,意味着每个输出上的高阻抗或低阻抗相等,因此您走哪条路并不重要。  

    更重要的是设备可以支持的总电流(70 mA)-请注意,如果您有所有8个通道驱动一个LED,它们可以支持的最大电流为~8mA。  如果您需要更多电流,应在HC595之后添加缓冲区或驱动程序。

    2. Vcc 5V的高电平输入电压(最小值)是多少?

    5V的V_IH (min)与数据表中给出的4.5V电平直接相关。  它列出了4.5V的3.15V电压。  要获得5V电平,只需增加0.5V,您的电压为3.55V。

    3.我相信,如果我用3.3V的微电压驱动输入引脚(SER,RCLK,SRCLK,SRCLR..),那么输出引脚(Qa至QH)的电压将是Vcc,即5V。

    这不是一个好主意,主要是因为输入电压较低会导致电流增加- CMOS输入应保持在Vcc或GND附近,这些之间的任何值都将导致电流产生。 此电流可能足够大,足以损坏595。

    我建议在HC595和控制器之间添加电压转换器,例如SN74LV4T125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您的意见。

    您能否用图表详细解释第3点? 如何拍摄?

    根据ME,它将导致切换不可靠,因为 对于5V Vcc,所需的最低高输入电平为3.5V (0.7X Vcc)。

    此致,

    Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harmeet,

    当同时打开PFET和nFET时,CMOS设备中会产生直流电流。

    例如,假设您有一个CMOS反向器用于输入(这是非常常见的),使用此原理图:

    PFET的控制电压为V_SG = Vdd - V(A)

    nFET的控制电压为V_GS = V(A)- VSS

    在我们的示例中,让我们将阈值设置为0.5V,Vcc = 5V,VSS = 0V。

    当V (A)= 2.5V时,V_SG = Vdd - V (A)= 5 - 2.5 = 2.5V,高于0.5V阈值,因此PHET打开

    同样,V_GS = V (A)- VSS = 2.5V - 0V = 2.5V,高于0.5V阈值,因此nFET打开。

    现在有一条从Vcc到VSS的直接路径,电流可以自由流动。  这称为"直流电流",是任何CMOS电路中的基本概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    移位寄存器中的IOH是什么?

    在数据表中 ,在6V的情况下,IOH为7.8mA。 IOH是否取决于驱动电压?

    在5V时,我们可以获得的最大电流是多少?

    在  5V/3.3V电压下,是否有任何部件可以超过8mA?

    此致,

    Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harmeet,

    移位寄存器中的IOH是什么?

    IOH 不是设备的最大输出电流。 它是高电平输出电压VOH的定性(即测量值)。

    例如,SN74HC595在  IOH  =-4 mA和 VCC  =4.5V时具有最小3.84V的VOH (高电平输出电压)。

    此值可用于估计器件的输出阻抗Ron =(VCC - VOH)/|IOH|

    在数据表中 ,在6V的情况下,IOH为7.8mA。 IOH是否取决于驱动电压?

    IOH 是 VOH,输出阻抗(Ron)和欧姆定律所描述的负载电阻的函数--  IOH = VOH/(Ron + Rload)

    在5V时,我们可以获得的最大电流是多少?

    该器件可以驱动足够的电流来损坏自身--输出电流必须根据设计限制在数据表中的绝对最大额定值。  例如,如果您想在最大电流下驱动单个输出,您可以从该通道中获得35mA,但设备的最大总电流为70mA,因此只能同时从2个输入中获得35mA。

    在  5V/3.3V电压下,是否有任何部件可以超过8mA?

    正如我之前所说,正如我链接的参考设计中所示,您可以在'HC595的输出上添加缓冲器/驱动器,以增加电流输出。 如果您需要一个不可思议的电流(例如100毫安),您应该查看特定于您的应用的驱动程序。  这通常是通过TPL7407,ULN2003等低侧驱动器实现的,甚至是离散MOSFET。

    标准逻辑产品系列没有特定的LED驱动器--您可以查看TI.com或向他们的论坛发布问题(发布帖子时只需从他们的产品系列中挑选一个部分)