请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658633/sn74lvc573a-sn74lvc574argyr
部件号:SN74LVC573A您好,
SN74LVC574ARGYR是否符合Ta -40°C至125°C的条件?
在数据表的第2页中,VQFN20封装指定了-40°C ..85°C (这是RGY类型)
在abbendum第2页上,数据表规定SN74LVC574ARGYR的温度为-40°C至125°C。
什么是正确的? 此数据表中的哪些参数对SN74LVC574ARGYR有效?
谢谢
Ronny