This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:信号延迟

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665489/txb0102-signal-delays

部件号:TXB0102
主题中讨论的其它部件: TXS0102

希望使用TXB0102将5V超声波传感器转换为1.8V GPIO。  担心可能的定时延迟。  是否有时间规格定义了温度范围内的额定值。 特别关注-40C和85C温度范围。   由于定时延迟,会影响超声波传感器测量的距离。   此外,还推荐了一个可用于I2C和GPIO接口的电压转换器。

I2C是漏极开路,GPIO需要高电平和低电平进行转换。  希望能有一个集成电路,同时具备这两种功能。

谢谢!

天宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tenyu:

    欢迎使用e2e!

    这只是故障翻译应用程序吗?
    我知道I2C是双向的,但不确定GPIO。
    不建议使用TXB0102或TXB系列进行I2C转换,因为内部4K电阻器将在I2C线路上形成带上拉电阻的分压器。
    我建议使用TXS0102,它适用于具有内置10k上拉电阻的I2C,也可以与GPIO的推拉接口配合使用。 唯一的缺点是在低电压状态期间通过上拉电阻器消耗的电流增加。
    遗憾的是,我们无法保证设备的性能超出列出的数据表值。