This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:关闭转换器一侧的电源

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/661552/txb0104-power-down-of-one-side-of-the-translator

部件号:TXB0104

在我们的应用程序中,我们将关闭电平转换器的一端或两端。  我们的选项包括:

1)将可切换电源连接至VCCA和VCCB,然后关闭转换器和与其连接的设备

2)将不可切换的电源连接到VCCA和VCCB,然后仅关闭与其连接的设备

这两种方法是否都有效?  哪种方法是首选方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已请我们的翻译专家查看并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William,

    欢迎使用e2e!
    什么是可切换和不可切换电源?
    关闭转换器和设备的电源将节省大部分电量,并且不会对系统造成问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可切换是指切换以节省能源的电源。

    不可切换电源是指始终打开的电源。

    我的问题基本上是:  

    我想一次卸除设备的一侧,以便关闭我们设计中的特定功率域。  例如,考虑两侧都已通电并正在运行的情况。  然后,为了节省能源,系统将卸除VCCB,以便VCCA (及其驱动的所有设备)保持通电,并卸除VCCB (及其驱动的所有设备)。   这是否正常?  数据表中包含以下警告: "在操作过程中,确保VCCA≤VCCB始终存在",这似乎表明情况不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表警告在设备的活动操作期间有效。
    在上坡和下坡过程中,先关闭Vccb电源,然后再关闭Vcca,反之亦然。
    当Vccb或Vcca断电至0V时,IO端口为Hi-z