Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AVC2T45 在用于 sn74avc2t45的DS的第15页中,它指出未使用的输入和输出端口应接地。 我了解输入CMOS,但为什么未使用的输出也需要接地?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45
在用于 sn74avc2t45的DS的第15页中,它指出未使用的输入和输出端口应接地。 我了解输入CMOS,但为什么未使用的输出也需要接地?
理论上,这仅适用于输入。 第5页的脚注1仅提到输入;第16页的9.2 .1.2 节更清楚:
未使用的数据输入不能是浮动的,因为这会导致输入CMOS结构出现过多的内部泄漏。 确保将所有未使用的输入和输出端口直接连接到地面。
因此,在实践中,输出端口应连接到相同的级别,因为它们在交换DIR时可以成为输入端口。
但是,在单向应用中,DIR不会更改,并且输出永远不会成为输入,因此这是不必要的。
(如果您有单向应用,请考虑使用单向电平转换器,但这并不总是可行的。)