This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:向 ƟJC查询SN74LVC1G123DCTR

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588791/sn74lvc1g123-enquire-jc-for-sn74lvc1g123dctr

部件号:SN74LVC1G123

您好,

我在 数据表中找不到SN74LVC1G123DCTR的 ƟJC,请告知。

非常感谢!

此致,Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tiger!

    请参阅以下SN74LVC1G123DCT设备的热值:
    result-Theta jc --> 112.7
    Result-Theta JB --> 94.6
    Result (结果)- psi JT --> 38.8
    结果- psi JB --> 93.5

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!