This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC373A-EP:检查可用的电源

Guru**** 1256830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC373A-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094924/sn74lvc373a-ep-check-available-power-supply

部件号:SN74LVC373A-EP
检查可用的电源
部件号:SN74LVC373A-EP  
检查数据表后,它表示该组件可以在2V至3.6V的范围内工作。

但是,数据表中的大部分内容似乎是2.7V和3.3V。

不过,即使我使用2.5V,操作是否没有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在2.5 V下,它将正常工作。 但是,不能保证电气特性。

    与SN74LVC343A数据表相比:这些值相同,因此我希望SN74LVC343A-EP在较低电压下的表现几乎相同。