This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:更换解决方案

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, TXU0304-Q1, TXU0104-Q1, TXU0204-Q1, TXB0104-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094784/txb0106-q1-replacement-solution

部件号:TXB0106-Q1
主题中讨论的其他部件: TXU0304-Q1TXU0104-Q1TXU0204-Q1TXB0104-Q1

您好,专家,

我的客户正在当前的电源限制情况下寻找用于TXB0106-Q1的备份解决方案。 我们是否有其他设备可以使用TXB0106-Q1进行P2P? 如果否,请推荐类似的一个。  

谢谢!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有P2P设备。 (如果有,也会卖完。)

    最相似的器件是TXB0104-Q1,或者,对于固定方向信号,为TXU0104-Q1/TXU0204-Q1/TXU0304-Q1。0204。</s>0304