This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:RGMII应用中的SN74LVC8T245DBR

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74LVC8T245, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094751/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245dbr-in-rgmii-application

部件号:SN74LVC8T245
本线程中讨论的其它部件:SN74AXC8T245SN74AVC8T245

你好。 我正在1.8V MAC设备和2.5V以太网PHY之间转换,并读取 用于 该应用的SN74AXC8T245的SCEA065B。 目前 ,SN74AXC8T245似乎 暂时不可用,我想知道 SN74LVC8T245是否同样适用?

  SN74AXC8T245上的切换传播延迟 似乎比 SN74LVC8T245更令人印象深刻,但SCEA065B暗示,重要的是通道到通道的偏移。  

另外,TI是否通常具有有关RGMII协议的信息? 似乎很容易找到与特定硬件相关的示例,但与高级协议本身无关。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucas:

    我认为该设备不适用于此应用程序。 如果 SN74AXC8T245 不可用,我会尝试SN74AVC8T245。 最终,我们不保证这些部件在RGMII中正常工作。 它们是通用转换器,具有适合RGMII的参数(例如信道计数和数据速率)。 您需要完全了解此接口需要哪些参数,并确保转换器提供 这些参数。