This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:询问

Guru**** 1079370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1099418/sn74lvc1g74-inquiry

部件号:SN74LVC1G74

您好,

你好。 客户正在 操作其现有的Vcc = 3V设备和2.5V预输入设备。 所选的TI规格为VIH = 0.65 Vcc,最坏情况为2V (Vcc = 3V至3.6V)。 请参阅下面的屏幕截图。 因此,在他的应用中,2.5V的预插针应能舒适地打开闩锁。 请您验证并确认吗? 请提供建议。 非常感谢。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    请参阅下面的屏幕截图。

    您的屏幕截图未能通过,但我理解问题所在。

    当VCC = 3V时,VIH电压为1.95V,在VCC = 3.6V时,VIH为2.34V。  VIH和5.5V之间的任何电压都将被识别为"高"输入状态。

    请务必注意,如果输入未保持在导轨上(此情况下为0V或3V),则会消耗额外的功率。 数据表在此处指定了这一点:

    使用3V电源时,如果输入电压为2.4V,则电源最高可增加到500uA,并且仍在规格范围内。