This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:LVC,AHC,AUP之间的差值

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74AHC1G125, SN74AUP1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100125/sn74lvc1g125-difference-between-lvc-ahc-aup

部件号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他部件: SN74AHC1G125SN74AUP1G125

尊敬的团队:

您能否分享SN74LVC1G125/SN74AHC1G125/SN74AUP1G125之间的区别?

更进一步的问题是,不同技术系列之间有何区别?

例如:alb,avs,as ...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉兴,

    您提到的所有三个设备都是 具有三态输出 的单缓冲区。 逻辑系列使工程师能够非常轻松地根据相同的技术识别类似的功能。 逻辑系列中的设备的性能非常相似。  

    我需要一整天的时间来解释每个系列之间的差异,我们的逻辑器件已经进行了50多年的改进和重新设计。 请参阅本应用报告: 逻辑指南中解释的许多独特系列

    首先,您选择的三个系列(LVC,AHC,AUP)都在不同的电源电压下工作。

    LVC:(1.65 V至5.5 V)

    AHC:(2 V至5.5 V)  

    AUP:(0.8 V至3.6 V)

    LVC设备速度最快,AUP速度最慢,但耗电量也最低。  

    您的应用程序要求是什么,以便我可以进一步帮助您查找设备?  

    此致,

    Sebastian