This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:连接两个通道以形成一个双向通道

Guru**** 660250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774, TCA9406, TXS0102, LSF0102, TXU0202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109863/sn74avc4t774-connecting-two-channels-to-create-a-bidirectional-one

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: TCA9406TXS0102LSF0102TXU0202

客户目前在其 UART 应用设计之一中使用了 SN74AVC4T774 4位电平转换器。

在新设计中、他们还需要一个用于 I2C 应用的电平转换器、该应用是双向的、而不是单向 UART。

 是否可以将(A1、A2和 B1、B2)的两个引脚并联以创建 I2C 总线 SDA 信号的双向电平位移?

新  SN74AXC4T774也有相同的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将两个通道连接在一起不会产生双向电平转换器。

    您必须为 TXS0102/TCA9406或 LSF0102等开漏信号使用双向电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herald、

    客户必须将双向器件用于双向应用。 客户似乎也在使用4通道器件进行2线接口、因为上述两个 I/O 在 应用中要连接在一起。 因此、我们推荐使用2通道双向器件(TXU0202用于 UART、TXS0102用于 I2C)、谢谢。

    此致、

    Michael。