请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CD74HC4002、 CD4072B在寻找 MC10EP01DT 四输入或/或非门的替代产品时需要帮助。 查找某个位后,它看起来不像我们有4英寸或4英寸或非 IC。 是这样吗? 如果我错了、我们是否有如下器件? 理想情况下、工作电压为3.3V、延迟时间短。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在寻找 MC10EP01DT 四输入或/或非门的替代产品时需要帮助。 查找某个位后,它看起来不像我们有4英寸或4英寸或非 IC。 是这样吗? 如果我错了、我们是否有如下器件? 理想情况下、工作电压为3.3V、延迟时间短。