This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:半备选器件

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC244, SN74ALVC125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110546/sn74alvc244-half-alternative

器件型号:SN74ALVC244
主题中讨论的其他器件:SN74ALVC125

各位专家:

你好。 您能帮我找到与 SN74ALVC244等效但仅在4个通道中使用的器件吗?

我可以看到 SN74ALVC125缓冲器、但它具有单独的 EN 控制。

感谢你的帮助。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有单个 EN 输入的四通道缓冲器。 (出于历史原因、没有12引脚封装。 当您采用14引脚封装时、您也可以使用单独的使能输入。)

    只需将同一信号连接到 SN74ALVC125的所有四个/OE 输入即可。