请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110933/txb0304-80mhz-capabilty
器件型号:TXB0304主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245
尊敬的 TI 团队:
对于我们的项目之一、我需要将电压为2.5V 的16位摄像头与电压为3.3V 的 MCU 相匹配。
我想使用 TXB0304来进行电平转换。 但是、您认为该组件可以将2.5V 缓冲为3.3V 80MHz 时钟吗?
感谢您的支持?
Damien