This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:TXS0206A 的替代产品

Guru**** 2512825 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612, TXS0206A, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123463/txs0206a-replacement-for-the-txs0206a

器件型号:TXS0206A
主题中讨论的其他器件:TXS02612TXS0102

您好!

TXS02612是否可用作 TXS0206A 的替代器件?

从数据表中、我可以通过固定通道来使用它。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    我不知道您需要更换什么功能。 但是、它们在一般应用/特性方面非常相似、如果数据表规格与您的应用相匹配、则应该可以、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Michael

    从数据表中可以看出正在驱动 TXS02612 CLK 线路、但 CMD 和数据线路是否只是使用 FET 的电平位移电路? 还是由内部驱动?

    我想知道 TXS02612是否可以缓解由于 SD 卡布线长度而导致的通信不良问题。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双向线路确实是无源开关。 它们具有边缘加速器、但这些加速器不足以用于高容性负载。 (对于所有 TXS 器件、这是相同的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能不能认为这是消除这次波形圆度的有效方法之一? 此外、"高容量"意味着多大容量? 如果您有任何信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、边缘加速器会主动将线路驱动为高电平、而不是依赖弱得多的上拉电阻器。

    TXS0102数据表的第8.3节提供了更多信息(大部分信息应适用于 TXS02612)。 应用报告 《使用 TXS 型转换器进行电压转换指南 》第4节中提到了70pF 的限制。