This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:与门:VCC=1.8V 且 Vin=3.3V 配置

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121050/sn74lvc1g08-and-gate-vcc-1-8v-and-vin-3-3v-configuration

器件型号:SN74LVC1G08

大家好、

我想与您再次核实一下与门的电压转换。

可以将1.8V 用于 VCC、3.3V 用于输入电压和1.8V 用于输出电压、这是客户的以下配置、不是吗?

数据表如下所示、不是吗?

谢谢、

Jay