This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G125:技术规格检查

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV245A, SN74AHC245, SN74LXC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1117898/sn74aup1g125-spec-check

器件型号:SN74AUP1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LV245ASN74AHC245SN74LXC1T45

你(们)好  

您能帮您推荐合适的产品

双向单通道缓冲器

最大输入电压:5.5V IOL:最大40mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有单独的方向信号、缓冲器不能是双向的。 这种器件称为收发器。

    SN74LXC1T45等单通道收发器无法提供40mA 的电流。 您必须使用多个并行通道、例如 SN74LV245A 或 SN74AHC245。