This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74BCT8244A:对于 IEEE 1149.1 JTAG 缓冲、这是最新的也是最值得推荐的吗?

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74BCT8244A, SN74LVC3G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1115783/sn74bct8244a-is-this-the-latest-and-greatest-to-recommend-for-ieee-1149-1-jtag-buffering

器件型号:SN74BCT8244A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G17

大家好、

我尝试搜索此问题、在发布前没有找到任何内容。  对于我想要缓冲 IEEE 1149.1 JTAG 信号的客户、SN74BCT8244A 器件是否是推荐的最佳器件? 我可以看到它处于活动状态、但也可以看到它已有30多年的历史、并且将用于运行8年以上的应用。  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚发现我的客户正在特别寻找3.3V 电源器  件、而 SN74BCT8244A 为5V。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    如果它们只是缓冲 JTAG 信号、任何缓冲器都可以。 例如、SN74LVC3G17在大多数情况下都能很好地工作。

     SN74BCT8244A 中有一个边界扫描寄存器--即它被设计成通过 JTAG 在系统中进行验证。