请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114968/support-with-tps92664-q1
主题中讨论的其他器件:TPS92664-Q1大家好、E2E 团队!
我´m 使用 LED 矩阵管理器(TPS92664-Q1)、实际上我进行了设计、但我在使帧启动 LED 序列方面遇到了问题、我不确定我是否需要之前的配置或其他配置。我正在阅读虎钳的数据表、 在第78页中、 有图9-4。 TPS92664-Q1初始化逻辑图、 我是否需要按照该图上的所有步骤来打开 LED? 另一个疑问是、在某些部分、我尝试写入寄存器 MTPCFG (0x00)、但当我读取该寄存器 时、我没有写入的位、您是否有任何建议来启动我的序列? 我已经读过、我需要写入 widthx、phasex 和 ledon 寄存器来打开 LED、对吧? 您是否有打开 LED 的示例或相应的任何序列?
感谢您的支持